This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:要求TPA6130 PoP性能

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/606103/tpa6130a2-asking-for-the-tpa6130-pop-performance

部件号:TPA6130A2

大家好,
由于客户PCB上的耳机放大器性能存在一些限制。 我们希望推广TPA6130。
TPA6130是否符合IC侧针对客户请求的以下规格?
32Ω 规格:耳机输出电平300mV/μ A,弹出噪音<-60dB


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    TPA6130A能够输出300mV至32Ω Ω 负载。 TPA6130A2的杂音性能应足以保持在-60dB以下。 请参阅随附的PoP测量值。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器