This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问数字麦克风输入和线路输入的ADC建议

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, PCM1865, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605677/asking-for-the-adc-recommendation-for-digital-mic-in-and-line-in

主题中讨论的其他部件:TLV320ADC3101PCM1865PCM1864

大家好,

我们是否有同时支持两个数字麦克风和立体声线路输入的解决方案?
ADC3101是否支持此请求?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    我快速浏览数据表使我认为此设备适用于立体声数字麦克风。 但是,我正在寻找对该设备有更详细了解的人。

    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助Art!

    你好,Scott,

    TLV320ADC3101可支持多达两个数字麦克风输入,但是,在启用两个数字麦克风输入和立体声线路输入的同时,无法操作此部件。

    我建议您看一看PCM1.8604万或PCM1865,这些设备最多支持四个数字麦克风,并且具有一个数字混音器,能够在立体声数字麦克风和立体声线路输入之间执行信号混合。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,
    客户不想混合数字麦克风和线路输入信号。
    PCM8164能否在不混合数字麦克风和线路输入信号的情况下捕获PDM数字麦克风,立体声线路输入和输出TDM格式?




    谢谢!
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott,

    感谢您的反馈。 PCM1864能够以TDM格式同时传输模拟和数字麦克风输入,而无需混合信号。 这可以在寄存器12中配置。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢你的帮助。

    您能否告诉我如何为客户用户案例设置寄存器12?

    对于DOUT1和DOUT2,数据似乎相同。 如果不混合输入和数字麦克风输入,如何映射输入/数字麦克风输入和数据通道输出关系?

    谢谢!

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott,  

    对于客户的用例,选项为01:4CH TDM。 PCM1864应配置为TDM模式,然后设备将传输四个通道的数据。 DOUT2是可选的。 可使用 设备的数字混合功能选择每个通道(Ch1或Ch2)的数据。 例如,您可以按如下方式配置混频器,以流式传输数据中的两个数字麦克风通道和两个模拟通道:

    01 4通道TDM

    DOUT1:左行(Ch1L),右行 (Ch2L),左麦克风 (Ch1R),右麦克风 (Ch2R)。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师