This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5404-Q1:改善SNR的建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/614171/tas5404-q1-recommendation-to-improve-snr

部件号:TAS5404-Q1

大家好,
有人要求如何提高TAS5404-Q1上的SNR?

如何连接SNR上的电源接地和信号接地是否有任何影响?

我们是否有任何有助于此主题的应用说明?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef,

    SNR是信噪比。  噪声电压是测量的,是数据表规格。  需要指定信号。  它可以是1V,也可以参考满刻度输出。  改进的唯一方法是增加参考信号。  您的客户使用什么作为参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josef! 这是否解决了您的问题? Gregg将在周三之前出差,因此,如果您有任何开放式问题,请告知我们。 谢谢,Jeff