This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:与TAS5756M相比的性能

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5756M, TAS5756MDCAEVM, TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/613554/tas5782m-performance-compared-with-tas5756m

部件号:TAS5782M
主题中讨论的其他部件: TAS5756MTAS5756MDCAEVM

你好

在PVDD=12V 8ohm 1W的相同条件下,THD+N与以下不同。

;TAS5782M 0.014 %  

;TAS5756M 0.007 %  

是否由于内部DAC性能的差异?

(客户认为是这样,但正确吗?

关于闲置信道噪音 ,TAS5782M和TAS5756M几乎相同...

数据表是否正确?)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanji,

    您是否单独使用TAS5782MEVM和TAS5756MDCAEVM获得了这些测量数据? 这两种设备的模拟性能应该非常接近。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    你好,Andi-San

    感谢您的快速回复。

    我要求客户使用AP和评估板评估THD。  

    根据客户的说法,TAS5782M和TAS5756M的THD几乎相同,而且正常。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanji-san,这是否回答了您的问题,如果是,我们可以关闭此消息线程吗? 谢谢,Jeff