This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766M没有声音

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5766MDCAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611147/tas5766m-tas5766m-doesn-t-have-no-sound

部件号:TAS5766M

大家好,

我的客户正在评估TAS5766M。 我们遇到了一些关于TAS5766M的问题。

有几个问题需要与您确认。

1.芯片能否支持4K采样率(LRCK = 4kHz)?  16MHz SCLK至BCLK128k至4K LRCK,BLCK/LRCK输出

2.现在我们使用24V输入,PBTL单声道输出来驱动4欧姆 扬声器。 请您帮助查看原理图吗? 任何建议都可以。

 

3.我们检查了IIS波形, (4K LRCK)正常,但没有声音。 IIS数字输入有sin输入,但DACR没有变化。

谢谢你。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    TAS5766M设计用于与Smart Amp算法配合使用。 如果您的客户使用PPC3 GUI进行扬声器调谐,则支持的采样率只能为48kHz或44.1kHz。 但是,如果您的客户仅将TAS5766M用作简单的数字输入D类放大器,则最小采样率为8kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    您对如何解决问题有什么想法吗? 谢谢。

    巴西
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    TAS5766M不支持4kHz LRCLK。 支持的最低LRCLK为8kHz。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank! 我们是否处于可以关闭此消息线程的阶段? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    您能告诉我以下信息吗?

    A) 客户是否使用4线I2S?

    B) 客户是否使用4线TDM?

    B) MCLK,BCLK,LRCLK的频率是多少?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    MCLK是12.288Mhz, 他们需要16位。 LRCLK为8kHz。

    它们使用4线I2S,左侧对齐。 谢谢。

    巴西

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    他们需要做的是将Page 0,Register 40设置为正确的值。 请参见以下脚本。

    #将页面设置为0
    W 98 00 00 00
    # P0-R40 = 0x30 (I2S数据格式= LTJ,I2S字长= 16位)
    W 98 28 30.

    我已使用TAS5766MDCAEVM和AP验证了上述脚本。  

    3个输入时钟频率为:

    A) MCLK = 12.288兆赫

    B) BCLK = 256kHz

    C) LRCLK = 8kHz

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,弗兰克! 这是否结束了您的问题?如果是,我们可以关闭此消息线程吗? 谢谢,Jeff