This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2015D1:TPA2015可以与0-3.3V的信号输入一起工作?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2015D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/606108/tpa2015d1-tpa2015-can-work-with-the-signal-input-of-0-3-3v

部件号:TPA2015D1

您好,

    TPA2015是 差动输入;现在l在信号输入0-3.3V中使用2015的内容;l知道2015能否实现?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Du Zhang,

    TPA2015D1可以使用0-3.3V的信号输入,但这取决于器件的Vdd电平和增益。
    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师