This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:双速模式和44.1kHz

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/606046/pcm4222-double-speed-mode-and-44-1khz

部件号:PCM4222


我正在为I2S设备构建44.1kHz的A/D转换器,该设备的128fs bck比率存在问题。

我可以使用双速模式获得64fs bck,但数据表中显示该模式的最小PCM输出采样速率为54kHz。

是否建议在44.1kHz时使用双速模式?是否需要考虑一些性能问题?

此致,

Okko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Okko,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    本设备中的不同速度模式经过优化,通过选择正确的超额采样和滤波器组合,可获得每个采样率的最佳性能。 使用44.1kHz的双速模式可能不会导致设备本身出现故障,但性能可能会受到影响。 如果不符合推荐的操作条件,我们不能保证设备的性能与数据表中的规格相匹配。

    PCM4222支持在单速模式下作为从机运行64F bck,因此这可能是一种替代解决方案。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师