This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5707:Pop Noise和SSTIMER REG

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/612199/tas5707-pop-noise-and-sstimer-reg

部件号:TAS5707
主题中讨论的其他部件: TAS5733

大家好,Audio的同事,我的客户正在使用TAS5707。 他们在播放声音时发现了一种杂音,并将其停止。 删除添加的EQ并将SSTIMER reg 0x1A从默认值0x0F更改为0x08后,他们说没问题。

我对SSTIER的理解应仅与PWM启动/停止有关。 如果TAS5707已在使用PWM输出运行,则SSTIGER应该与操作无关。

所以,我的第一个猜测是,设备出于某种原因而受到保护。 它们可能是PWM停止和重新启动,因此SSTIMER将影响POP。 然后,我要求客户监控PWM输出,以查看任何PWM停止和重新启动。  但是,客户表示他们看不到任何PWM停止和重新启动。 然后,我不明白。

我的问题是 ,为什么SSTIMER会影响正常运行的设备。

此致,

KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,KesTam,

    Shawn将会看一下这个问题,周末过后应该会再找你。 同时,在音频关闭期间获得PWM切换的范围快照可能有助于对此流行噪音问题进行故障排除。 您认为这只在关闭/启动或PDN状态更改时才会起作用。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES:
    根据数据表,0x1A寄存器用于在输入/退出所有通道关闭命令或PDN状态更改后控制软启动和软停止周期。  我们不知道它是否 也能 正常运行。  我在TAS5707 EVM板上进行了实验,在将0xFF (以前的0x20)写入0x7寄存器(卷寄存器)时测量输出。 截获范围屏幕如下所示。 不同的0x21寄存器设置的结果相同。

    所以我不认为这个寄存器也能正常运行。 我不知道为什么客户看到了这种情况。 正如您所知,这是一个非常旧的设备,因此我担心我们可以从设计团队获得非常有限的支持。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KES! 我们正在尝试将客户迁移到我们的一些较新的开环设备,如TAS5733/51或53,甚至我们的较新闭环放大器,如TAS5780/2。 这些产品是否有任何潜力? 它们更易于支持。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KES! 这是否仍对您开放,或者我们是否可以关闭? 谢谢,Jeff