This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:同时使用数字音频串行接口

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/606201/tlv320aic3212-simultaneous-use-of-digital-audio-serial-interfaces

部件号:TLV320AIC3212
主题: TLV320AIC3262中讨论的其它部件

由于 TLV320AIC3212具有3- I2S数字音频串行接口,是否可以:

  • 同时使用 2个数字I2S作为I/P, 1个I2S作为输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yash,

    是的,可以这样使用I2S接口。 但是,您必须记住TLV320AIC3212是立体声编解码器。 因此,您需要选择一个I2S接口作为DAC输入。 如果您正在寻找多通道操作,则需要另一个具有可编程miniDSP的编解码器,例如TLV320AIC3262。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.