Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5756M 您好,专家,
TAS5756M之前有USB流控制器。
如果反复插入/拔下USB电缆(=丢失MCLK,BCLK,LRCK),TAS5756M将无法正常工作。
这种现象是
1.声音异常大
2.频率响应错误。
让I2S的采样频率达到96kHz (高于HF1的最大值)也会导致同样的问题。
我的问题是
1.如何检测发生的问题?
2.检测到问题后如何重置TAS5756M?