This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:8数字MEMS麦克风:最简单,最便宜,PDM-->PCM??

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, PCM1862, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605706/pcm1864-8-digital-mems-mics-simplest-cheapest-pdm---pcm

部件号:PCM1864
主题中讨论的其他部件:PCM1862,TLV320ADC3101

您好,

我正在寻找将数字MEMS麦克风PDM转换为PCM的最简单方法。  我有8个麦克风需要支持。  我想支持频率高达48 kHz的PCM。  

这个线程 我看到  TLV320ADC3101 是一个选项--你能确认它支持高达48 kHz的PCM吗?

另一种选择似乎是  PCM1862

对于8个麦克风,我需要4X 3101s或2X PCM1862,对吗?  在这种情况下,使用2X PCM1862似乎更便宜,正确。

提前感谢!

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与PCM1862不同,它看起来像我需要PCM1864来支持4X PDM-PCM -所以请在上面的问题中将1864替换为1862。谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    TLV320ADC3101或PCM1864支持数字麦克风输入和PCM (I²S Ω,LJ,RJ)输出。 TLV320ADC3101支持两个数字麦克风,而PCM1864最多支持四个数字麦克风。 两种设备均支持48kHz采样率。

    值得一提的是,这些部件设计用于不同的应用场合。 TLV320ADC3101面向便携式应用,而PCM1864面向线路应用。 我建议您查看每个设备的可用功能,并检查哪一个更适合您的最终应用。 如果您可以分享有关您申请的更多信息,我们也可以提供我们的建议。

    此致,

    -Diego Mel é ndez López ñ a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如,我希望在办公室内构建用于音频捕获的麦克风阵列。 重点是音频质量,低成本和不一定能耗。

    另外,这两者之间在软件难度/支持水平方面是否存在任何差异? 是否有TI库可以与任何一个部件一起用于PDM-PCM转换,或者我是否需要使用TI构建模块设计自己的库?

    谢谢...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    感谢您的反馈,似乎PCM1864是您应用的更好选择。

    就编程工作而言,两个器件都配置了I²C接口,即TLV320ADC3101在配置方面更为复杂。 但是,'ADC3101 具有可配置的miniDSP,能够执行音频信号处理。 PCM1864没有可配置的miniDSP,因此如果需要高级处理,可能需要外部音频处理器。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师