This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:热保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605860/tpa6211a1-q1-thermal-protection

部件号:TPA6211A1-Q1

您好,

我们收到了客户关于TPA6211A1-Q1热保护的一些问题。

问题1. 热保护工作后,输出是否完全关闭?
问题2. 在热保护工作时,输出信号是否突然停止或像软静音一样工作?
问题3. 当过热保护停止时,设备输出信号是突然还是逐渐的?
问题4: 热保护阈值温度的变化是多少? 是否有滞后?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ito-san

    问题1. 是的,是的。 过热保护将完全关闭设备。
    问题2. 输出信号突然停止。
    问题3. 一旦冷却一点,设备将再次工作。
    问题4: 不是,当结温超过150°C时,热保护会关闭设备,当设备在该温度下冷却时,设备将重新开始工作。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师