This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:请求TAS5753示意图组件值

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/612662/tas5753md-asking-for-the-tas5753-schematic-component-value

部件号:TAS5753MD

大家好,

客户在显示器应用程序上使用TAS5753。 目前,该项目没有明显的异常情况。
如果客户使用以下值,您是否有任何疑虑?

1.HPVDD/AVDD Pin14/19,dstahset建议4.7uf+0.1uf。客户使用10uf+1uf
2.OSC-RES引脚22推荐18K至GND,客户使用18.2K
建议使用3.DVDD_REG引脚24数据表。 4.7uf+0.1uf,客户使用4.7uf,
4. BST输出引脚(&O),建议使用0.01uf,客户使用0.033uf

如果使用客户选择值,会有什么副作用?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好SHH! Shawn可以在这个问题上为您提供进一步的帮助。 另外,您使用的是什么PVDD,您尝试驱动的负载类型是什么? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!
    请在下面找到我的答案。
    1.HPVDD/AVDD Pin14/19,dstahset建议4.7uf+0.1uf。客户使用10uf+1uf -我认为10uF和1uF值太近,可能会通过并联共振引起高阻抗峰值。
    2.OSC-RES引脚22推荐18K至GND,客户使用18.2K -它应该是具有1 % 容差的18K电阻器,因为器件的内部电路在生产中已针对此固定值进行了微调。 使用不同的电阻器可能会影响设备的操作和性能。
    建议使用3.DVDD_REG引脚24数据表。 4.7uf+0.1uf,客户使用4.7uf -0.1u电容器用于分离电源上的中频噪声。 如果电源中有高中频带噪音,则性能可能会降低。
    4. BST&OUT引脚,建议使用0.01uf,客户使用0.033uf -建议使用0.01uF作为自举电容器。 切换频率为352/384kHz,因此0.01uF足够大。 而对于0.033uF自举电容器,它的容量稍大。 由于充电所需时间较长,因此存在大型自举电容器上的电压不够高的风险。
    BES此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scott! 这是否回答了您的问题? 谢谢,Jeff