This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS5751M:如何配置5751 m

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611006/linux-tas5751m-how-to-config-the-tas5751m

部件号:TAS5751M

工具/软件:Linux

在我的平台中,CPU通过I2S (4线)端口连接到5751 m。

我的平台音频配置如下:

1.MCLK=12.288M,BCLK=3.072M,LRclk=48K

文字大小为16位 左对齐

Q1.播放音乐时,我们在I2S数据引脚上看到波形,但无法在扬声器中听到。需要修改哪个寄存器?

附加文件是我的平台的5751 m 的和平寄存器转储。

问题2:播放音乐时,平台电流从400mA上升到3A,播放音乐时保持较高水平。

放大器配置的功率是否过高? 应配置哪个寄存器以降低电流。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! Shawn将详细了解您的问题。 此外,您正在应用什么PVDD,您要尝试驱动的扬声器的负载是多少? 此外,对于您的问题2,您是否能顺利听到音乐,谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yuhan,
    我查看了您的注册配置,但没有发现明显的问题。 错误状态寄存器中没有故障Flaged。 所以我认为I2S输入应该可以。 播放音乐时,电源电流会升高,这也表示放大器正在工作。 如果将volumn调整到更高或更低,该怎么办? 电源电流也会随它一起使用?
    PVDD和负载电阻有多大? 3A仅用于音频放大器? 请检查您的扬声器吗? 您正在根据注册配置使用AD模式,请同时尝试BD模式。 另请检查AMP_OUT引脚和扬声器(+/-)上的波形,以查看是否需要输出。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuhan您好! 这是否解决了您的问题?我们是否可以关闭此线程? 谢谢,Jeff