This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单声道音频DAC要求

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120, TLV320DAC3203, DRV603, DRV602, DRV134, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/613856/mono-audio-dac-requirement

主题中讨论的其他部件:TLV320DAC3120TLV320DAC3203DRV603DRV602DRV134DRV135

您好,TI:

我的一个项目有音频要求,我通过主机处理器的I2S接口获取数字音频数据,我需要将其转换为单声道模拟音频输出。负载要求为9Vp-p,具有600ohm线路阻抗。

是否有人推荐我任何符合上述要求的音频DAC芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    由于您的要求是9Vp-p,因此您需要大约3Vrms。
    您可以选择其中一个DAC,然后在其输出处使用线路驱动器,以获得所需的输出电压。
    TLV320DAC3120是具有单声道输出的单声道DAC。
    TLV320DAC310x是具有不同输出功能的立体声DAC。
    TLV320DAC3203是具有立体声输出的立体声DAC。

    您可以将这些DAC的耳机/线路输出连接到线路驱动器输入(如DRV603),以便将3V有效值连接到600欧姆负载。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的回复,

    我想知道任何具有单端或差动输出L的单声道音频驱动器,它们可以将3V有效值驱动到600欧姆的负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    DRV602和DRV603是差动输入,单端输出线路驱动器,这两个器件可以驱动3Vrms。 这些设备非常相似,DRV603具有UVP功能。
    DRV134和DRV135是单端输入,差动输出线路驱动器,这些器件还可以驱动3Vrms。 这些设备不具有充油泵,因此需要双供油轨。

    有更多线路驱动器可用,但大多数线路驱动器在较低的电源电压下工作,因此无法驱动3V有效值。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器