This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:更改输入I2S时无声音

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756MDCAEVM, TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607780/tas5756m-no-sound-with-input-i2s-change

部件号:TAS5756M

您好,Audio的同事,我的客户遇到了TAS5756的奇怪问题。 设计用于Atmos音棒。 播放Atmos光盘时,采样率将达到96KHz。 DSP将采样转换为48kHz。 但是,仍然有一个短暂的延迟,因此96KHz采样仍将在I2S输入中进行。 它将使TASS5756无声音输出。

客户正在使用Hybridflow 8。 有趣的是,在没有声音输出后,如果您更改"volume in (音量输入)",您将获得声音输出。 但是,如果您更改"volume in (音量进入)",它将再次没有声音。 但是,又改变了,它又有声音又改变了,没有声音等等。 有时,无论您如何更改"volume in (音量)",它都不会发出声音

我尝试将客户主板与我们的EVM I2C连接起来。 我可以使用PPC2控件重现该问题。 如果我在没有声音后重新加载Hybridflow 8,那么您可以恢复声音输出,并且"音量输入"没有问题。 此外,如果使用其他Hbridflow (我实际只尝试Hybridflow 1和2),则不会出现此问题。 问题仅发生在Hybridflow 8上。

我还尝试使用我们的EVM ,使用来自AP的输入来解决此问题。 我 尝试使用AP在48kHz和96KHz之间切换输入采样速率。 96 KHz没有声音输出,因为Hybridflow 8仅适用于48 kHz。 但是,在切换回48kHz后,我不会遇到没有声音和奇怪音量的问题。

实际上,客户还尝试将AP用于其主板,并进行采样切换。 他们也不会遇到问题。 仅在播放Atmos光盘时出现问题。 可能是采样的摆动速度很快。  使用AP时,我们手动切换,速度很慢。

有人能在这个问题上伸出援手吗? 客户非常紧急。

此致,

KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KES! 是的,这是一种奇怪的行为...请让我让Andy谈谈这一个问题,以便他可以回复您。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,KES:

    我刚刚尝试了TAS5756MDCAEVM,并看到了与您所提到的相同的结果。 当输入采样率设置为96kHz时无输出,当它改回48kHz时完全没有问题。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KES:

    我必须猜测根本原因是什么,因为我现在不能使用我们的EVM复制客户问题。 发生该问题时,他们能否先将TAS5756M设备置于待机或关机模式,然后让其恢复正常操作,从而使其正常工作?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KES:

    另一件事我发现当我把FS从96kHz改变为48kHz时,LRCLK不会从96kHz改变为48kHz。 此行为可能与客户系统不同。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KES:

    此外,当FS从96kHz变为48kHz时,为我们提供一些示波器截图(MCLK,BCLK和LRCLK)将会非常有帮助。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy,感谢您的回复。 客户已尝试将设备置于待机状态并再次运行。 但是,仍然可以解决问题。

    我在客户现场看到计时发生变化。 通过示波器捕获波形的速度非常快,而且是不可能的。 无论如何,我会要求客户尝试获取一些波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,您好,根据客户的说法,我们可以在EVM上使用外部DVD播放器尝试使用TDV-54测试DVD来解决此问题。 客户表示我们可以播放标题4 Charter 3并将杜比数字(1/3)切换为LPCM立体声96K (3/3)以解决问题。

    此致,
    KES
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KES:

    他们是否将DVD播放器的光学输出连接到我们的EVM? 我不确定我们是否可以在实验室中找到该DVD播放器。 可能不是。 我可以在今天下午看一下。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KES!

    这一问题现在是否已解决? 谢谢,Jeff