This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:ADC输入的电压钳位?

Guru**** 2931780 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222EVM, PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605490/pcm4222-voltage-clamping-for-adc-inputs

部件号:PCM4222

IC具有溢流通道指示器,但没有激活此功能的阈值说明。 绝对 最大模拟输入电压为6V。 评估板PCM4222EVM原理图显示无输入钳位。

1) PCM4222中是否有内部夹紧装置?

2)如果不是-建议使用哪种夹持输入的方法?

鉴于1.95Vcom上的2.8Vpp电压,我认为夹持至4V是可取的

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩,您好!

    PCM4222的溢出标志用于指示 何时检测到数字溢出事件。 当模拟输入超过满刻度电压规格时,即每个差动输入对5.6Vpp (或每个引脚2.8Vpp),可能会发生这种情况。 如数据表中所述,只有在输入电压预期超过模拟输入电压绝对最大额定值时,才建议在模拟输入电路中使用钳位。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师