This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863EVM:关于PCM1863EVM

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605272/pcm1863evm-about-pcm1863evm

部件号:PCM1863EVM

TI专家,您好!  

我的1861EVM板存在问题,不确定如果我删除了PPC2无法识别1863EVM板的内容,  

将1863EVM插入计算机后,运行PPC2,它将自动打开“Config Runner Tool”,而PPC2将跳过“手动目标选择”窗口。  

如何解决此问题?  

谢谢你

FAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fai,

    这不是常见的问题,只要PCM186xEVM中EEPROM的操作正确,PPC2就应该读取主板名称并加载正确的相关插件。 如果PPC2自动加载Config Runner Tool,则可能是PCM186x插件或PPC2存在问题。 是否已尝试重新安装软件? 另一个可能的原因是PCM1863EVM的EEPROM出现问题。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    谢谢你。 我已经重新安装了PPC2,但 它仍然 不起作用。 (I2X板工作正常,也可以 与其它1861EVM配合使用。)

    我想  EEPROM中是否有任何缺失? FWID? 。。

    你有什么想法吗

    谢谢你

    FAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fai,

    感谢您的反馈。 如需参考,可在此 帖子中找到解决方案

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师