This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:在tpa2012中是否可以实现单端输出?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605195/tpa2012d2-is-single-ended-output-possible-for-tpa2012

部件号:TPA2012D2
主题:TPA6120A2中讨论的其他部件

我们希望将tpa2012用于耳机放大器。 是否可以将tpa2012用于单端输出?如何使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cem:

    我不建议您使用此设备,因为它设计用于处理扬声器。 您可以查看 耳机产品文件夹 以查找合适的设备。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cem:

    我不是TI员工,但想与您分享TPA6120A2耳机放大器。我在其中一个应用中使用此器件,可能值得一看。 它采用一个差分对,并输出左,右两端的一个单端,同时为整个系统输出一个大于120dB的DYR,并提供您可能能够应用的一些单端缓冲输出应用。

    谢谢

    Nigel