This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1876:加电时VCC电流消耗高

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/602278/lm1876-high-vcc-current-draw-on-power-up

部件号:LM1876

 接通电源时,我看到Vcc的电流消耗非常高。 V形电流稳定在大约50mA,但Vcc的电流最初受电源(1A)的限制,几秒钟后下降到大约50mA。 我的电路与LM1876数据表图2所示的典型应用电路基本相同。 如果添加一个带负载的串联电容器(8欧姆扬声器),则消除了这种现象。 我希望在最终设计时避免使用这些帽。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    我想知道您的放大器输入处是否存在DC偏移,该偏移应用于输出并产生电流。 您是否可以在不播放音乐的情况下测量电压,以检查放大器的输入和输出处是否存在直流偏移? 如果存在偏移,其电压是多少? 您是否还在电路中包括了来自典型应用电路的电容器CI?

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    非常感谢您的回复。

    以下是在不存在输入信号的情况下,电路的每个输入/输出节点处的直流电压测量值。 这些测量值是在电路的稳定状态下进行的:

    输入A +  -3.9mV

    输入A -  -2.9mV

    输出A  -56.4mV

    输入B +  -3.9mV

    输入B -  -3.4mV

    输出B  -67.4mV

    电路中不存在CI;Ri直接连接到接地。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    这些值看起来不错,不应导致8欧姆负载出现此问题。 查看您的原始开机自检,似乎此问题仅在启动时发生,设备在启动后才能正常工作,对吗? 电容器CI有助于保持直流稳定性,并形成高通滤波器,这在通电时不稳定时可能有所帮助。 您是否能够使用数据表中的值填充它,并查看这是否有助于解决您的问题?

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex,

    是的,仅在通电时才会看到高电流消耗,并变为正常(约 50mA)。

    PCB的该点的布局相当紧凑。 1uF CI是否作为测试工作?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    很抱歉回复延迟。 在数据表中,它提示设置CI,使高通滤波器位于声音范围的底部(例如,约4Hz)。 1uF的唯一问题是它会将您的滤波器切断设置得有点高(如果您的设计中Ri为1kOhm,则为160Hz),这会减弱您的一些低频声音。 但是,您可以尝试1uF以查看它是否解决了开机问题,但您最终将希望使用更高的上限值。 例如,CI≥1/(2π* 1kohm * 4 Hz)= 39.8 μF提供39 μF (假设您的Ri设置为1kohm)。

    最佳,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex,

    很抱歉,我的回复延迟了。 我能够在两个渠道上都放置一个33uF CAP作为CI,现在不再看到启动问题。

    感谢你们的大力支持!