This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:如何使用AIC3254连接至纯路径工作室?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/613789/tlv320aic3254-how-can-i-connect-to-pure-path-studio-with-aic3254

部件号:TLV320AIC3254

你(们)好  

实际上,我没有EVM板。 我只想在系统中使用TLV320AIC3254作为DAC。

我想在纯路径工作室中控制miniDSP。

但很遗憾,我无法找到连接至PURE PATH演播室(PPS)的方法。 在数据表中,PPS支持TLV320AIC3254。

 请回答我的问题。 我想将纯路径工作室与TLV320AIC3254芯片而不是TLV320AIC3254EVM板配合使用。

感谢您阅读我的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Minkyo,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PurePath Studio (PPS)使用TLV320AIC3254EVM的硬件USB至I²C ²接口,如果您没有EVM,则与PPS建立连接将非常复杂。 您需要一个具有与TLV320AIC3254EVM相同接口的电路板,并将I²C Ω 线路连接到您的系统。 我们的PurePath控制台主板,甚至某些USB-EVM可能能够正常工作。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师