This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863EVM:PCM1863EVM (FWID ?)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863EVM, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605649/pcm1863evm-pcm1863evm-fwid

部件号:PCM1863EVM
主题中讨论的其他部件: PCM1865

TI专家,您好!

我想我可能会删除PCM1863EVM的FWID,我无法输入和选择正确的目标。 ((*)如果我先将EVM板插入计算机,然后加载软件。 它将自动跳至"Config Runner Tool",而不是要求我"手动选择目标"。 因此我会采取另一种方式,如下面的步骤,尝试找出答案。)))

1)加载PPC2软件(1863EVM中没有插件),然后PPC2弹出一个带有图标的窗口(Manually Choose a Target (手动选择目标)),然后单击它并选择(PCM186x)。 然后 ,PPC2的默认值为PCM1865/4。

2)之后,我插入1863EVM

3)弹出一个窗口(找到的设备没有FWID),并要求我(作为PCM186x连接),因此我单击它

4)(刷新设置)窗口在原子上弹出 几秒钟,然后PC2再次以PCM1865/4的形式打开,同时显示窗口的左癌症(连接到设备)  

5)然后我单击(  Direct I2C Read/Write  )列并单击(  FWID), 我发现 ( EVM FWID,Secondary FWID全为空)  

您是否认为FWID缺失导致的问题?  我有什么方法可以解决这个问题吗?

谢谢你  

陈辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fai,

    感谢他提供详细信息。 如您所述,PCM1863EVM的FWID似乎已被擦除。 您应该能够使用FWID工具在Direct I²C读/写选项卡中对其进行重新编程。 如   下图所示,请在次要FWID部分键入FWIDPCM1863EVM,然后单击“写入”以使用正确的固件对EVM的EEPROM进行编程。 您可以再次读取FWID以验证EEPROM是否已正确编程。  

    完成此过程后,一旦断开并连接USB电缆,该板应自动检测为PCM1863EVM。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    它现在就可以工作了。 谢谢你
    Fai~