This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1741:无论写入什么内容,模拟输出均为扁平

Guru**** 2641015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610837/pcm1741-analog-out-flat-no-matter-what-is-written

部件号:PCM1741

我知道这应该是一个简单的部分,但我无法做到这一点。

我正在使用STM32F10322050 16位的I2S输出。  我已通过示波器验证SCK,BCK,LRCK和数据。  

所有边缘正确对齐,且相位正确。  我不确定  我的命令是否被控制端口接受,因此我不写任何内容,假设所述的默认值正确。  因此,该部件应该处于活动状态,并且能够对提供的数据进行解码。  示波器上的所有内容看起来都正确,但输出没有任何变化。  我正在使用数据空中断来保持流水线已满,并且我获得所有适当时钟和数据的连续流。  我从那部分中得到了沉默。  当我启动和停止我的代码时,我确实得到了一个“pop”,因此某些东西可以正常工作,但不管我写什么数据,我都没有得到任何东西。  即使数据是反向的,我也应该看到输出的一些变化,因为我用锯齿填满了所有16位。我正在查看模拟输出,并期望根据馈入该通道的数据获得适当的电平。

有什么建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Edward,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    很抱歉回复延迟。 请提供您的申请示意图,以便我们查看并检查是否存在任何可能的根本原因?

    谢谢,此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCK已通过处理器和硬件计时器与MCLK绑定。  假设设备默认激活,我没有对控制进行任何更改,只发送了I2S代码

    我写入数据的模拟端不断变化,给我带来一般噪音。  数据表仅说明SCK应与 I2S时钟同步

    我尝试输入原理图和波形输入,但似乎没有接受。  它显示在过去的单词中,但不显示在消息中

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../schem.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究这个问题。 请您离线发送示意图,这是我的电子邮件地址:m-harmouch@ti.com

    此致,Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送时,单击下载也可以正常工作。

    谢谢你