This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:PGA性能

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605349/tlv320aic34-pga-performance

部件号:TLV320AIC34

大家好,

我们正在研究TLC320AIC34,并对PGA性能有疑问。 我们看一下数据表第15页上的图6,我们看到,对于30dB增益,我们具有40dB SNR,输入信号为-65dB。 这是否意味着我们的-65dB+30dB =-35dB,噪声基底为-35DB-40dB=-75dB?

我们是否有噪声基准与增益规格?

此外,此数字是否为A加权?

此致,

阿卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akash,

    你是对的。 如您所述,信号将具有+30dB增益。 这意味着它将在PGA增益后产生-35dB信号。 然后,在这些条件下,SNR级别将固定在-40dB,因此噪声基线将固定在-75dB。

    所有数据均使用20kHz低通滤波器和A加权滤波器进行测量。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的回复。 我们是否有噪声基准和增益规格可供选择?

    此致,
    阿卡什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    遗憾的是,所有可用特性都位于典型特性部分。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.