This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:TPA3111D1

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605318/tpa3111d1-tpa3111d1

部件号:TPA3111D1

e2e.ti.com/.../TPA3111-question.docx

 

您好,

 

我们正在开发新的音频放大器实施。 我们已获得开发套件,并已开始使用TPA3111进行PCB布局。  文件中似乎存在一些不一致之处,我希望能对此作出一些澄清。

 

在2010年10月的版本D中,AVCC线路中添加了一个100kΩ Ω 电阻器。 但是,它也连接了哪一个引脚,或者两者(7和14),这一点有些模糊。

 

假设我们的电源转换速率小于10V/ms。

 

下面是规格表的几个片段,它们似乎表示在讨论AVCC时,通过使用复数“引脚”将100kΩ Ω 电阻器连接到引脚14或引脚7,也许两个引脚都连接在一起。

 

请澄清意图。

 

非常感谢,

Gary

 

附注:此张贴表格中"E2E线程标题"框中的默认说明具有误导性。  网页会强制您在此框中输入内容,即使说明中指明如果上面提供了部件号,则不需要输入内容。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary您好! 很抱歉有任何混淆... Shawn可以与您一起澄清这些要点。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary:

    很抱歉混淆了。 AVCC上的100Kohm电阻器仅用于引脚14而不是引脚7。  当电压转换速率超过10 V/ms时,此100kOhm电阻器可用于GAIN0 (引脚5),GAIN1 (引脚6),SD (引脚1)和AVCC (引脚14)。

    实际上,这也显示在典型应用中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这应该做到。  感谢您提供信息。  
     
    好好休息一天,
     
    Gary Wagner
    标准NDT公司
    3702 West Valley Highway North,Suite 202
    Auburn,WA 9.8001万
    P:253.929 ................................................................8794 | F:253-929-8851