This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A,用于C型护目镜

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/613172/pcm2912a-pcm2912a-for-type-c-doggle

部件号:PCM2912A

大家好,

我的客户希望在其嵌入式系统中使用PCM2912A,他们只有USB Type C。操作系统将是自定义窗口10。 他们是否需要任何WIN驱动程序?CC线路配置应该是什么? 我们是否需要将UFP和DFP都设置为音频模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,赛,

    PCM2912A是与USB 2.0 兼容的音频编解码器,因此不需要配置USB Type C的任何高级功能。该设备使用主机操作系统中可用的本机USB音频编解码器驱动程序,因此不需要其他驱动程序。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师