This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:I2S输入至SPDIF输出

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603883/pcm9211evm-u-i2s-input-to-spdif-output

部件号:PCM9211EVM-U

您好,

       我想为PCM9211EVM-Ukit提供I2S输入,并且需要SPDIF输出信号。 我需要哪个端口提供I2S输入信号。 我尝试了P4,P5,P6,但我没有得到输出。 如果需要对此进行任何其他更改。 请帮我解决问题。

谢谢!

Anand.s.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    通常,我们建议使用PCM9211EVM-U的控制软件来配置器件。 您应该能够使用任何输入端口,然后通过SPDIF输出流式传输输出,只要在控制台软件中遵循正确的路由。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego Mel é ndez López ñ a,

                                                   感谢您的快速回复。 我使用P6作为输入端口,我的输入范围是 MCLK = 22.57MHz,BCLK = 2.82MHz,LRCLK = 44.1kHz。 但是我没有得到合适的音频输出,它播放的速度很快,就像有时播放两个单词,然后没有输出,还有一些像这样的音频输出,我没有获得连续音频输出。 请帮我解决这个问题。

     此致,

    Anand Selvaraj。