This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tlv320aic3104:预编程的HPF系数

Guru**** 2925020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605464/tlv320aic3104-pre-programmed-hpf-coefficients

部件号:TLV320AIC3104

您好,

使用预编程的高通滤波器值(通过寄存器12位4至7控制)时,您能否提供相应的N0,N1,D1系数?  

下面列出了3种不同的过滤器设置:

01:左ADC高通滤波器–3dB频率= 0.0045 ×ADC FS

10:左ADC高通滤波器–3dB频率= 0.0125 ×ADC FS

11:左ADC高通滤波器–3dB频率= 0.025 ×ADC FS

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Doug,

    相应的N0,N1和D1系数如下所示:

    01:左ADC高通滤波器–3dB频率= 0.0045 ×ADC FS
    N0:0x7E37
    N1:0x81C9
    D1:0x7C6F

    10:左ADC高通滤波器–3dB频率= 0.0125 ×ADC FS
    N0:0x7B28
    N1:0x84D8
    D1:0x7652

    11:左ADC高通滤波器–3dB频率= 0.025 ×ADC FS
    N0:0x76A9
    N1:0x8957
    D1:0x6D53

    但是,无需写入这些系数,因为它们是预配置的HPF。 如果您需要获取不同的筛选系数,我建议您查看此工具:

    www.ti.com/.../COEFFICIENT-CALC

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.