This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424Q1EVM:您能否教我如何使用一台PC控制TAS6424Q1EVM和TAS5760XXEVM?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760XXEVM, TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604103/tas6424q1evm-could-you-teach-me-how-to-control-tas6424q1evm-and-tas5760xxevm-with-one-pc

部件号:TAS6424Q1EVM

大家好,

我的客户正在使用两个TAS6424Q1EVM和一个TAS5760XXEVM设计音频集。

TAS6424Q1EVM使用PurePath控制台3。

TAS5760XXEVM (TAS5760M)使用PurePath控制台1。

他们目前正在使用三台PC来控制每个EVM。

他们正在计划评估另一地点的音质。

他们希望减少用于控制的PC数量。

您能否教我如何通过一台PC控制TAS6424Q1EVM和TAS5760XXEVM?

您能教我如何使用一台PC控制两台TAS6424Q1EVM吗?

如果有任何方法可以将一台PC控制为多台设备,请告诉我该过程。

此致,

Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki,您好!

    Tuan应该很快就会回复您。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki-san您好! 此主题已在电子邮件中关闭,因此我将关闭此线程。 谢谢,Jeff