This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:最大和最小值@吨接通时间SDZ=2 V

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/612816/tpa3131d2-max-and-min-value-ton-turn-on-time-sdz-2-v

部件号:TPA3131D2

大家好

您是否介意询问TPA3131D2?

   当SDZ=2 V时,吨(接通时间)的最大值和最小值是多少?
数据表仅 显示典型数据。
如果您有一些参考数据,能否与我们分享?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san您好! 此类规格非常依赖于实际设计,PVDD,负载,设置等。 这就是为什么我们只发布此类规格的典型值,这使得它变得可变。 我们的典型值仅基于所述条件下的标准EVM基准测试。 如果您还有其他问题,Shawn可以帮您解决。 谢谢,Jeff