This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863是否需要输入缓冲区?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/605294/pcm1863-does-the-pcm1863-require-input-buffer

部件号:PCM1863

支持路径:/Product/Help with Device Selection/Audio solutions/

我在音频设计(多通道)中使用PCM1863,我想了解是否可以依赖内部模拟电路,即集成缓冲器,而不是外部输入缓冲器。 除EVM套件之外,是否有任何参考设计可供共享,或者这是建议的输入。 输入可能是单端和差动的,因此这就是我选择此设备作为通用输入的原因,即可以采用diff和或SE (5Vpk-pk)

目前,我正在使用EVM接近100K到GND和10uF的输入,在这些组件之前,我还在输入处有一个模拟开关,允许在初始连接时与外部音频设备隔离,也不确定是否添加夹紧二极管。

谢谢

Nigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nigel,

    如您所述,PCM1863具有通用前端,能够接受单端或差分信号,并可根据最终用户的要求选择在内部混合这些信号。 器件的EVM展示了器件的建议实现,我们通常建议尽可能接近EVM的设计。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,非常感谢您的快速响应,您是否有任何关于多台PCM18x设备时钟方案的技术说明?

    谢谢
    Nigel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nigel,

    PCM186x系列音频ADC具有在TDM模式下配置的选项。 在此模式下,PCM186x设备需要固定的256×FS BCLK,允许在单个音频串行总线上使用多达八个32位数据通道。 请参考下图:

     

    有关TDM传输模式的更多一般信息,请参阅以下应用说明。 这些文档是为其他设备指定的,但TDM概念与PCM186x系列类似。  

    使用TDM功能将四个TLV320AIC33编解码器与单个主机处理器连接起来  

    将TLV320AIC3x数字音频数据串行接口与时分复用支持结合使用  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师