This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756M需要代码例程

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610278/tas5756m-tas5756m-need-the-code-routine

部件号:TAS5756M
主题中讨论的其他部件: TAS5766M

大家好,

客户正在使用TAS5756M。 他需要 I2S模式和TDM模式的初始化代码。

您会为 我提供两种模式的初始化代码吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey! Andy可以帮助您解决更多问题,但您和客户是否都已拥有PPC GUI? 如果客户需要访问,请告诉我。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您的回复。

    否,客户和我没有PPC GUI。 我注意到PPC GUI是为 TAS5756MEVM设计的。  

    PPC GUI是否适合客户的主板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mickey:

    如果客户只想将TAS5756M用作数字输入D类放大器,则无需使用PPC2。 但是,如果您的客户想要使用TAS5756M提供的HyridFlows,则PPC2将非常有用。

    关于I2S模式和TDM模式的初始化代码,您能否为我提供更多详细信息? 两个都需要3线输入吗? 每个时钟的频率是多少?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    感谢您的回复。 我将与客户确认信息。

    您能否解释一下HyridFlows是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    更新:

    1.客户使用两个TAS5756M设备。 一个用作 低音扬声器。 另一个用作 高音扬声器。

    2.附件是客户的示意图。 请检查。 我认为客户在两种模式下使用3线输入。

    3. MCLK:12.288MHZ。采样率::48K。

    e2e.ti.com/.../W_2D00_3301_2D00_SCH_2D00_10170627.pdf</s>1017.0627万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看此应用说明:www.ti.com/lit/pdf/slau577
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    这是用户指南。 我们是否有其他代码文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    该应用手册是TAS5754/56M最有用的文档。 如果您的客户正在寻找C代码,PPC2可以根据客户完成的调整生成C头文件。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    您提到客户正在使用3线输入。 但是,您也提到了“MCLK:12.288MHz”。 你真的是指“BCLK:12.288MHz”吗?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    感谢你的帮助。 客户表示是MCLK 12.288MHZ,不是BCLK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    如果您的客户向TAS5766M提供MCLK,则他们使用的是4线I2S或TDM。  

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey! 在Andy的帮助下,现在一切都好了吗? 请告诉我们是否可以关闭。谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    是的,Andy的帮助非常有用。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常欢迎您! 谢谢,Jeff