This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPA3244:电源和散热器之间的关系

Guru**** 2928820 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601315/webench-tools-tpa3244-the-relationship-between-power-and-heat-sink

部件号:TPA3244

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,TI,

在没有散热片的情况下,TPA3244可使用多少功率?,我 使用24 V PVDD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    TPA3244是一款降压器件,因此60 W连续功率和110 W峰值功率的数据表基于我们的电路板设计,例如TPA3244 EVM,它使用4层和2盎司铜以及大量通孔。 很难确定通过器件的功率会转化为热量,因为它取决于所用负载,LC滤波器组件,PWM切换频率和PVDD电源的组合。 将TPA3244与24 V的PVDD配合使用应能保持相对较高的效率。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已获得,谢谢您的帮助