This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2EVM:最大放大器输入电平,不带剪辑

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604672/tpa3116d2evm-maximum-amp-input-level-without-clipping

部件号:TPA3116D2EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3116D2

大家好

我正在将 miniDSP 用作TPA3116EVM的DAC/交叉+ PEQ以驱动2个扬声器。  我看到在输出剪辑之前,TPA3116EVM的最大输入信号在1kHz时大约为770mVrms。  这接近1Vp,但TPA3116EVM希望看到的最大输入电平是多少?  miniDSP的最大输出为~2Vrms,1kHz时为0dBFS正弦。  

谢谢

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    Shawn正在对此进行检查,并应发布以回复您。

    最佳,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    输入振幅 取决于 增益设置和输出振幅。 TPA3116D2上的增益设置是多少? 扬声器的额定功率是多少? 扬声器上的电阻有多大? 您可以使用这些数据计算输入振幅。

    此外,如上所述,您需要确保没有剪裁。 PVCC电源有多少? 最大输出必须小于PVCC才能避免裁剪。

    此致,

    郑少文