This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2310:PGA2310的一半在没有明显原因的情况下会变为高

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604932/pga2310-half-of-pga2310-goes-high-for-no-apparent-reason

部件号:PGA2310

我正在以菊花链方式将两个PGA2310音量控制器连接到平衡的前置放大器设计中。 每隔一段时间,有一半的设备会达到最大增益(All1)。 我很确定这不是软件问题。 是否有一些外部事件可以重置一半设备上的增益? 例如,如果向左侧输出提供瞬时直流电压或瞬间接地,或电源电压瞬时下降等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

        除了通信错误外,我无法想到此症状的外部原因。 我希望电源故障将两个通道重置为0增益,而不是将一个通道设置为全增益。

    您需要回答以下几个问题:

    1.一个设备或信道是否比其他设备或信道受到的影响更大,还是看起来完全是随机的?

    2.音量是否刚刚增加,或者PGA2310寄存器的回读是否包含单个通道的所有1?

    3.在更改音量之前,您是否已验证总线上没有通信?

    4.是否可以向我们提供一个示意图? 如果没有看到您的设计,这可能很难诊断。