This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字环绕立体声输入到多个模拟立体声输出

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603990/digital-surround-sound-input-to-multiple-analog-stereo-outputs

主题中讨论的其他部件:TPA3244

我正在尝试了解 TI是否 制造任何IC,这些IC将接收5.1 或7.1 数字(S/PDIF)音频信号的输入并将其转换为多个立体声输出(或为环绕立体声格式的每个通道)。 是否存在这样的问题,或者是否有两种芯片可以很好地配合工作来实现这一目标? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    SPDIF的定义是立体声音频,因为它的通信中有2个通道可用。 访问2个以上频道的方法是在生成音频和接收音频时使用压缩方案。 这些压缩功能通常获得许可,例如杜比数字。 TI没有任何专用的SPDIF IC可以将这些多通道压缩流解码为PCM音频,而只是2通道压缩数据的I2S形式。 这意味着,对于任何TI SPDIF IC,您仍需要将2通道压缩音频信息解码到单独的通道中,这些通道通常是某种类型的DSP。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Justin,这是一个非常有帮助的反馈! 看起来TI曾经出售过Aureus TMS320DA708,但我发现的大多数链接似乎都已断开。 是否知道该产品是否仍在销售或是否有较新的同类产品?

    www.ti.com/.../sprt372.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我不认为这是推荐用于新设计的。 我们最近与我们的目录处理器团队合作,设计了Dolby Atmos Sound Bar参考设计,我们将很快发布该参考设计,它使用 66AK2GXX 系列器件和TPA3244 D类放大器。 此设备可以处理信道数并运行任何许可的解码软件。

    您是否看过驱动这些模拟输出的放大器? 我们有一个称为 TPA32XX的新型高性能D类放大器系列。 此系列可通过单个设备达到600W。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    Justin