This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1流行

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604969/tpa2038d1-pop

主题中讨论的其他部件:TPA2038D1HiDallas,
我在TPA2038D1音频放大器部件中遇到Pop声音问题。 我使用了0.1uf用于直流耦合并在单端模式下工作。请帮我解决这个问题吗?

我的峰值到峰值线路输入为3.3V,线路偏置为1.6V (3.3 /2)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamilarasan,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    不平衡的输入可能会导致弹出噪音,您可以使用差分输入而不是单端输入来避免它。
    另一方面,您可以更改电容器值以减少弹出噪音,您可以添加一个较小的电容器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师