This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MRMTEVM:更新PPC3后,导致硬件检查时的系统校准失败

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MRMTEVM, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608064/tas5766mrmtevm-after-ppc3-updated-that-caused-the-system-calibration-at-hardware-check-failed

部件号:TAS5766MRMTEVM
主题中讨论的其他部件: TAS5766M

大家好,

我们在PPC3环境中设置TAS5766MRMTEVM,在更新TAS5766M和TAS5766M_Dual EVM应用之前,它工作正常。 但是,当我通过单击TAS5766M_Dual右侧的更新按钮更新EVM应用程序后,PPC3操作失败。 问题是当我打开PPC3并选择TAS5766M_Dual进行系统校准时,在硬件检查期间,它显示了如下所示的错误消息。

您能否建议如何解决 此问题 并使PPC3重新工作? 谢谢。

此致,

亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arthur:

    我建议您在TAS5766MRMTEVM连接到PPCMB的情况下尝试TAS5766M EVM应用,并查看是否再次显示相同的错误消息。 在跳至System Calibration (系统校准)页面之前,确保单击PPC3 GUI底部的"Connect"(连接)按钮。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,亚瑟! 你过得怎么样? 我将于7月17日至19日在台湾。 再见。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    当我更换到另一个TAS5766MRMTEVM板并将采样速率设置为48kHz后,问题得到解决。 谢谢。

    此致,
    亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢亚瑟和安迪!

    而且,亚瑟……在台北见到你真的很棒。 祝一切顺利! 谢谢,Jeff