This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV603:最大电流限制

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604800/drv603-maximum-current-limiting

部件号:DRV603

大家好,

我有一些关于DRV603输出加载的问题。 数据表显示最大输出电流为20mA (典型值)-此峰值电流是否为? 还是连续直流?

如果输出无限期短路且输入信号驱动全输出,则DRV603输出上的最小电阻值是多少,以确保可靠运行?

基本上,DRV603能否持续将电流吸入限流电阻器,以及确保设备不会发生故障,过热和损坏(或跳闸内部短路保护)的最小电阻。

感谢您的提前支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Derrick,

    20mA是最大输出电流。 输出可以连续提供20mA,但如果发生这种情况,输出很可能也会连续截断。
    最小电阻取决于您正在使用的输出范围。 例如,如果输出为4 V最大值,则应使用高于200欧姆的负载,以保持在电流限制范围内。
    您必须保持在规格限制范围内,以防止设备损坏。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器