请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3104 你好。
尝试打开左或右ADC信道时,TLV320AIC3104出现问题。 在我写入0x04以注册19或22之后,我可以像5ms一样与i2c通信,然后芯片停止将ACK拉低。 之后,只有硬件重置才能使芯片恢复工作状态。 AIC3104通过i2c和I2S与主机MCU连接。 有什么想法会导致这种情况?
连接至3.3V的DRVDD,IOVDD,AVDD
DVDD连接到1.8V
谢谢!
Juho