This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:TLV320AIC23BRHD QFN热垫连接

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/613001/tlv320aic23b-tlv320aic23brhd-qfn-thermal-pad-connection

部件号:TLV320AIC23B

数据表的第42页(标记为A-2)似乎表示散热垫可以接地。 但应该是AGND还是DGND?

也似乎让此电极板保持打开/浮动状态也是可以的。

但我不清楚,我在数据表中看不到有关热垫连接的任何其他信息。 有人能澄清一下这个电极垫应该如何连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan,

    TLV320AIC23B中的散热垫未通过电子方式连接到芯片,但建议将其连接到模拟接地(AGND),以获得器件的热性能和刚度。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师