This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C-Q1:2欧姆负载阻抗的LC滤波器值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604117/tas5414c-q1-values-of-lc-filters-for-2ohm-load-impedance

部件号:TAS5414C-Q1

您好,

请告诉我在BTL模式下,对于2欧姆负载阻抗,您建议使用的LC滤波器的值是多少?

祝您一切顺利,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤
    TI.com上提供了许多LC过滤器设计资源。 www.ti.com/.../slaa701 和此Excel工具: www.ti.com/.../lcfilter-calc-tool。 使用这些工具,您会发现10uH和2.2uF是2欧姆的良好值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg-san,

    感谢您的快速响应。
    我的理解是否正确,L为10uH,CBTL和CG 为2.2uF?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg-san,

    我还有其他问题。

    对于Coout,我发现TAS5414C-Q1数据表中提到了如下内容。
    我认为2.2uF太大了,请您仔细检查一下吗?
    此外,请告诉我您会推荐的输出电感器值的范围(最小值和最大值)?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤
    CBTL不接地,因此本规格不适用于2.2uF。 电容器CG不必太大,150nF至470nF对于此电容器来说是一个很好的值。
    电感器值由负载和切断频率决定。 切断频率需要低到30 kHz左右,以移除PWM并出于EMI原因。 10uH物有所值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg-san,

    感谢您的建议。

    我还有一个问题。
    请告诉我,如果获得的音频带宽超过40kHz,您会推荐的最小电感器值是多少?
    我们的客户正在考虑将TAS5414C-Q1与2 x BTL @ 40W ~ 50W配合使用。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kat0-San,
    我使用了D类LC滤波器设计器Excel程序,它计算出BTL差动AD模式滤波器的5.6uH和1.5uF电容器。这将在40kHz时具有-3dB品脱。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg-san,

    感谢您的支持。

    请告诉我,5.6uH电感器和1.5uF电容器是否可以应用到TAS5414C-Q1上,或者仅在万一发生这种情况时使用?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山
    是的,您可以在TAS5414C-Q1上使用这些值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg-san,

    感谢您的快速响应。
    我明白了。

    此致,
    加藤