This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1-Q1:单端输入,具有 µC µ A的88kHz PWM

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/609968/tpa2005d1-q1-single-ended-input-with-88khz-pwm-from-c

部件号:TPA2005D1-Q1

您好,

我的客户希望将TPA2005D1-Q1 与单端输入配置配合使用,以便替换独立的H桥接级。

输入信号是来自 µC Ω 输出的PWM (88 KHz)。 IC是否应与此类输入信号配合使用,还是应仅与信号发生器(正弦波)配合使用?

 


 

R = 150k和C= 53nF,因为引脚3上的过滤器和引脚 4连接到接地。 但信号在输入引脚处衰减。

 

将引脚4 ( C = 53nF,R = 150k)连接到GND,而不是直接连接到GND,最初是这样做的,输出上只有噪音。

 

电容器值是否错误?  在EVM文档中,它的范围为 µFs ²。

 

断路引脚连接到引脚6 (即VDD),即IC始终启用。

 

此IC的频率是否超出范围?

 

它在其输出上可以产生的最大频率是多少?


感谢您的建议!

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容器有两个用途。  它提供可阻止DC的HPF,但也允许设备正确偏置输入共模。  53 nF电容与数据表中显示的电容相匹配,可将此滤波器的角频率设置为20 Hz。  但是,当第二个输入接地时,我们会阻止设备正确地偏置输入。  引脚3将偏置为Vdd/2,而引脚4保持接地。  这将在输入处产生较大的直流偏移。   这也会限制设备的有用输入范围。

    在引脚4上使用电容器时,噪音是88 KHz输入的结果,还是空闲通道噪音?

    数据表中几乎没有显示输入频率范围。  所有图解都以20 KHz停止,因此我无法判断以88 KHz的顺序输入会产生什么结果。  我确实看到CMR在20 KHz之前就开始下降,并且预计此设备将用于20 KHz以下的纯模拟音频输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是空闲信道噪音。 但是,即使有输入信号,输出也不符合预期。

    所用信号在音频范围内,频率为250Hz,500Hz,1KHz,2KHz,4kHz和8kHz。 但是,这些系统中存在高频PWM。

    我们将再次检查发电机的典型音频信号输出,并使用EVM测试扬声器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。  请告诉我们您在使用EVM时观察到的内容。