This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:PurePath Studio的输出?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/612656/tlv320aic3254evm-k-inputoutput-of-purepath-studio

部件号:TLV320AIC3254EVM-K

您好,

首先,我不是DSP工程师,因此请原谅我关于此主题的问题的简单性,我目前正在使用PurePath Studio对音频应用程序进行编程。 我有一个关于输入链中第一个块的问题,输入输出,

不同的十进制输入(如Dec1xIn或Dec2xIn)之间有什么区别(我唯一知道的是它们被缩小采样)。  

小数输入和I2S输入之间有何区别,我的意思是我们何时使用这两个输入?

内插输出 和I2S输出之间有什么区别(除了它们被上采样之外) ,为什么我在从I2S输出更改为内插输出时不能以Audacity方式记录信号?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,EZ,

    感谢您的提问。 在PurePath Studio (PPS)中,来自器件ADC的输入块称为Decimator (DecXxIn),而发至DAC的输出称为Interpolator (IntXxOut)。 它们之间的差异是每个块支持的采样率。 请参阅这些块的帮助文件以了解更多信息。 除了miniDSP和DAC/ADC之间的连接外,测试器件的miniDSP还可以访问I²S Ω 端口,并可选择通过音频串行端口接收或发送数据。 因此,一般情况下,您可以看到miniDSP的可用输入和输出,如下所示:

    您可以在miniDSP上同时使用Decimator和I²S输入,这取决于您要通过器件实现的处理。 使用内插器输出时,处理的数据将被发送到设备的DAC,这意味着设备的模拟输出是信号的输出。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Lopez先生的详细解释和清晰的图表。 如果我理解正确,则此板中可能有两个麦克风输入,一个来自小数输入,另一个来自   

    串行端口,如本例中的处理器流,我们采用两个单声道麦克风输入,将其混合为立体声,然后通过集成器通道发送输出。