This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:TAS5421-Q1 -缓冲电容器选择

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611824/tas5421-q1-tas5421-q1---snubber-capacitor-selection

部件号:TAS5421-Q1

大家好,

放大器输出(470pF / 0603)处有两个减震器盖,定义额定值为250V。

请参阅表9。 第21页数据表中的"支持组件"。

是否有理由也可以使用50V版本?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef,

    问得好。  没有理由不能在缓冲器电容器上使用 高于PVDD电压的额定电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Joseph! 这对您有效吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,您好,应该没问题-只有我们应该使用正确的(更便宜;-)组件来更新BOM。 Br Josef