This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:I2S线路的DIN和DOUT引脚之间的差异

Guru**** 2892230 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604568/tlv320aic3263-difference-between-din-and-dout-pins-of-the-i2s-lines

部件号:TLV320AIC3263

尊敬的各位:

我们是音频处理的新员工,使用 TLV320AIC3263编解码器,同时设计I2S模块的4个引脚的原理图

1. BCLK
2. WCLK
3. DIN
4,dout

我想知道为什么数据有两个单独的引脚? 根据I2S规格,只有1个针脚足够右?

请帮助解释这些专用PIN  

谢谢
此致

Shashank Jagadish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shashank,

    DIN和DOUT引脚是指数据引脚。 但是,这两个引脚之间的区别在于数据方向。 输出引脚是发送ADC数据的输出引脚。 此引脚用于记录。 另一方面,DIN引脚是接收DAC数据的输入引脚。 它用于播放目的。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.