This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:在低功耗模式下运行TLV320DAC3100

Guru**** 2924830 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/612599/tlv320dac3100-operating-tlv320dac3100-in-low-power-mode

部件号:TLV320DAC3100

我们在其中一种设计中使用TLV320DAC3100,因此我们需要在低功耗模式下操作DAC (数据表部分6.3 8数字处理低功耗模式)

需要配置什么SW寄存器?它将如何配置以在低功耗模式下操作DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nimesh,

    您基本上需要根据数据表引用部分中的估计值为DOSR和处理块选择一个值。
    我可以帮助您生成初始化脚本。 您的时钟设置是什么? 您的应用程序还需要哪些功能? (单声道HP和扬声器或立体声HP和单声道扬声器等)

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器