This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:PGA静音不起作用

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/604101/tlv320adc3101-pga-mute-does-not-work

部件号:TLV320ADC3101

我正在将ADC3101与我们的嵌入式音频应用程序配合使用。

但是我无法通过将寄存器“Left Analog PGA settings”和“Right Analog PGA settings”写入0x80 (80h)来使PGA静音。

我是否需要其他设置来使PGA静音?

下面的我的I2C日志用于设置ADC3101。

我使用ADC3101作为BCLK从属编解码器(AIC3101)。

Wr (19):00 00
WR (19):04 07
Wr (19):05 11
Wr (19):06 20
WR (19):07 00
WR (19):08 00
Wr (19):05 91
Wr (19):12 88
Wr (19):13 82
WR (19):14 80
WR (19):15 80
WR (19):1B 30
WR (19):3D 01
WR (19):51 c0
Wr (19):52 00
Wr (19):00 04
WR (19):08 7f.
Wr (19):09 E7
WR (19):0A 80
Wr (19):0B 19
Wr (19):0C 7f
WR (19):0D d0
Wr (19):48 7f
Wr (19):49 E7
WR (19):4A 80
Wr (19):4B 19
WR (19):4C 7f.
WR (19):4D d0
Wr (19):00 01
WR (19):34光纤信道
WR (19):36 3f.
WR (19):37 fc
Wr (19):39 3f.
Wr (19):00 00
Wr (19):53 68
Wr (19):54 68
Wr (19):00 01
WR (19):3B 00
Wr (19):3c 00
WR (19):34光纤信道
WR (19):36 3f.
WR (19):37 fc
Wr (19):39 3f.
Wr (19):00 00
Wr (19):53 68
Wr (19):54 68
Wr (19):00 01
Wr (19):3B 80
Wr (19):3c 80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiromu,您好!

    代码似乎正确,请回答以下问题,以获得更好的方法解决此问题吗? 在您发送'mute PGa'命令之前和之后,设备的确切行为是什么? 您是否能够注意到使用PGA控制时输出增益的变化? 此外,您能否在发送'0x80'后尝试读取PGA设置寄存器以验证其是否正确写入?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego - San

    我将每个通道的PGA增益设置为0dB ("00 01","3B 00","3C 00"),然后设置PGA静音("00 01","3B 80","3C 80")。
    A/D数据的级别相同。 (这似乎不会带来任何收益变化。)
    我将尝试读取PGA设置,请稍等。