This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:ADC PCM1861在主模式下不生成LRCK和BCK

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/611781/pcm1861-adc-pcm1861-do-not-generate-lrck-and-bck-in-master-mode

部件号:PCM1861

您好,  

ADC PCM1861在主模式下不生成LRCK和BCK。 我使用了CMOS时钟发生器3.3V 24.576MHz,根据数据表配置了引脚:主模式256fs MD1=1 md0=1。 我已经检查了连接,所有的检查都正常。 参考电压为1.6V LDO = 1.8V。 输入端为参考电压1.6V。 我不知道什么是错的。 '

这是我的赛道:

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dominik,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    可用的原理图部分似乎是正确的,我唯一的建议是将AVDD的去耦合帽放在离设备更近的位置,并放在铁氧体之后。  

    能否共享PCM1861所有硬件可配置引脚的完整配置? 另外,如何终止未使用的输入引脚?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有h/w引脚的配置如下所示:
    MD6=0
    MD5=0
    MD2=1
    MD4=0
    MD3=0
    MD1=1
    md0=1

    未使用的输入引脚直接连接到金针。
    感谢您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dominik,

    感谢您的回复。 配置正确,因此一旦提供了正确的主时钟信号,设备就应该流式传输音频内容。 我已经在EVM上验证了此设置,并且器件在给定输入MCLK和硬件配置下按预期运行。 您是否尝试使用不同的MCLK源来验证MCLK信号是否有效? 此外,您是否可以选择更改IC以尝试新的IC,以防被测设备损坏?

    谢谢,此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已更换MCLK。 起初我使用了另一个时钟源:CMOS示波器4.9152万MHz,它不工作。 后来我将时钟源更换为2.4576万MH CMOS示波器,但仍然不工作。 MCLK信号到达SCLI引脚,我在示波器上进行了检查。  我无法选择更换IC,但如果需要,我会购买新IC。 今天,我测量了同事相似设备中所有引脚的状态(他在项目中使用了相同的PCM),所有引脚上的电压与我的ADC中的电压相同),但他的ADC工作正常,生成LRCK和BCK信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dominik,

    感谢您的反馈。 然后,IC似乎有一些问题。 我建议您索取样品,并在您的主板中试用新设备。 您还可以检查主板中是否存在任何可能的短路,特别是在时钟部分。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
     音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    今天,我尝试解决ADC的问题,但它开始工作。 在主时钟发生器上焊出电容器1U (在使用两个电容器:1U和100N之前)。 I在坏疽器上焊开启用电阻器(1-工作,0-不产生,无连接-工作)。 我在DAC配置下取下了所有跳线(我的项目中也有DAC,但它尚未在PCB上)。 稍后我使用逻辑分析器检查LRCK和BCK信号。 最后,我断开了电源插头 一会,然后ADC开始正常工作。

    我还注意到,当我断开插头电源的时间较长(甚至5秒)时,ADC无法正常工作,LRCK和Bck被禁用。 但当我断开插头一段时间时,ADC工作正常。 这很奇怪。 当我从大学回家时,我决定将渗透器交换为4.9152万MHz。 当我做了这项工作时,ADC就正常停止了工作。 我尝试了以前的所有序列,但ADC仍然不工作。 我决定将示波器交换回2.4576万 MHz。 我这样做了,然后ADC就不工作了。 我试图使用另一个电源,直接连接在PCB的电源部分后面,没有任何效果。 我尝试了转销振荡器,附近的电容器,电源部分的电容器,没有任何效果。 我还尝试关闭振荡器(使用可连引脚接地),打开电源和打开振荡器-没有任何影响。 我将PCB的整个电路连接到下面。

    可能存在启动此ADC的特殊过程?

    e2e.ti.com/.../schemat2.pdf

     

    编辑(次日):

    今天我打开PCB,它开始工作,但我还不知道原因。 电源重置程序今天起作用,但PCM不会生成LRCK和BCK信号,直到我在DOUT和逻辑分析仪之间连接第三根导线。 问题出在哪里? 有时工作正常,但有时根本不工作。

    编辑2 (同一天):

    当我将XI引脚接地短路时,它已正常工作,ADC在插头电源后直接生成所有信号。