This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1704U标签和标记验证。

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/603960/pcm1704u-label-marking-verify

亲爱的Diego
 我仍在等待 我们对PCM1704U正版验证请求的回复...下面是我们的问题。
但我想知道模具标记"ML.1001"和顶部标记,批号 66M028M是否有效?您能否帮助验证所附标签?因为我知道,它 已经过时,D/C是2016年以上,所以我很担心。
非常感谢  您  能帮我检查和确认,亲爱的。我正在等待回答。希望有人能帮我。
非常感谢您的帮助。
ADA
ZD组件
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ada,

    很抱歉回复延迟,我们正在处理此问题,正在等待团队的确认。 我们将在验证内部标记后与您联系。 由于批号代码似乎正确,因此零件应该没有问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师